コンプライアンスと準拠性

コンプライアンスと規制準拠
行動規範(Code of Conduct)

この行動規範はステークホルダーおよび環境に対する責任に関し、自社Traco Electronic AGと子会社に課す基本要件を規定したものです。Traco Powerは行動規範の要求事項をTracoコンプライアンスプログラムの変更が適度な限り変更する場合があることを留保します。

行動規範

デュアルユース宣言

TRACO POWERの製品は、ITAR(国際交通軍事規制)による制限にも通常兵器および関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナーアレンジメントにも該当しません。

デュアルユース宣言

輸出禁止政策

TRACO Electronic AGはスイスの輸出企業としてスイスの法規により規制されます。TRACOPOWERの製品はスイス輸出規則により禁輸対象となっている国や組織には出荷されません。

禁輸対象国と組織

品質保証

TRACOPOWERの全工場と外注先の選定基準として、ISO 9001認証とISO 14000認証を受けていること、最先端技術、品質管理と環境影響関連の欧州指令と統一規格の認証企業であることを要件としています。

品質保証

環境方針

Traco Powerはすべて、適用されるすべての環境規制および持続可能性のコミットメントを遵守しています。

環境方針宣言

品質方針

品質はトラコパワーグループの成功の基盤であり、したがって、当社の最高レベルで最も重要な考慮事項の1つです。

品質方針

Trade Compliance Declaration
準拠性と認証
CE宣言

欧州低電圧指令 (2014/35/EU)または電磁両立性指令(2014/30/EU)あるいはATEX指令 (2014/34/EU)またはRoHS指令 (2011/65/EU)の対象となる各電源にTRACO Electronic AGのCEマーキングを施してあります。

新規:各シリーズについて個別の適合宣言書が利用可能になりました。「追加文書」セクションからダウンロードすることができます。

UKCA宣言書

UKCA (UK Conformity Assessed)マークは、英国(イングランド、ウェールズおよびスコットランド)内で販売される製品に使用される、英国における新しい製品マークです。従来CEマークが要求されていたほとんどの製品が対象となります。

新規:各シリーズについて個別の適合宣言書が利用可能になりました。「追加文書」セクションからダウンロードすることができます。

REACH宣言

TRACOPOWERの製品は概してREACH指令の対象ではありません。

一般REACH宣言

RoHS準拠

TRACO POWERは2006年7月、全電源および直流電圧コンバーターの生産プロセスをRoHS指令(2002/95/EC)に完璧に準拠させることに成功しました。例外は、従来の販売プログラムから撤回された製品(前世代製品)です。

EUのRoHS指令および中国RoHS指令ともに、規制対象は同じ物質およびMCV(最大濃度値)です。

したがって、最新のTRACO POWER RoHS宣言書はEU-RoHS指令と中国RoHS指令ともに準拠しています。

欧州指令2011/65/EU

TRACOPOWER RoHS宣言

SCIPステートメント

当社の製品ポートフォリオ全体にはSCIP参照番号があります。SCIP参照番号は、各製品のデータシートに表示されるか(該当する場合)、ご要望に応じて入手可能です。詳細は以下の説明でご覧ください。

SCIP Statement

紛争鉱物政策と宣言

TRACO Electronic Company Ltd.は錫、タングステン、タンタル、金のいずれも直接仕入れていませんが、倫理的行動と関連する全法規の順守義務は負っています。

Conflict Minerals Policy & Declaration

拡張鉱物ポリシーおよび宣言書

TRACO Electronic Company Ltd.では、鉱物としてコバルトおよびマイカを直接購入していません。また、倫理的な行動と適用されるすべての法令および規制の完全な遵守を約束します。

拡張鉱物ポリシーおよび宣言書

カリフォルニア州プロポジション 65

カリフォルニア州プロポジション 65 は、がん、先天性異常またはその他の生殖異常を引き起こすことが知られている化学物質による汚染から州の飲料水源を保護することを目的としています。事業者は、カリフォルニア州民に対して、そのような化学物質への暴露について、実際に暴露する前に通知することが義務づけられています。

カリフォルニア州プロポジション 65

カリフォルニア州プロポジション 65 - 警告

TSCA宣言書

すべてのTRACO POWER製品が有害物質規制法(TSCA)に準拠しています。詳細については、以下のメーカー宣言をご参照ください:

TSCA Declaration

アスベスト宣言書

一般に、アスベストというと、建築、重工業、造船などとの関連を思い浮かべますが、家庭用品でも多くの企業がこの物質を使用しています。TRACO Electronic Company Ltd.では、製品の製造に当たってアスベストの意図的な使用は行っておりません。

アスベスト宣言書

ODS宣言書

オゾン層破壊物質とは、オゾン層に到達するとオゾンを破壊する人工の気体です。TRACO Electronic Company Ltd.では、製品の製造に当たってオゾン層破壊物質の意図的な使用は行っておりません。

ODS宣言書

PFAS宣言書

ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFASと略されます)は、多くの消費者製品に使用されている非常に難分解性の高い化学物質群です。TRACO Electronic Company Ltd.では、製品の製造に当たってPFASの意図的な使用は行っておりません。

PFAS declaration

POP宣言書

残留性有機汚染物質(POPsと略されます)は、人間の健康や環境に大きな脅威を与えています。TRACO Electronic Company Ltd.では、製品の製造に当たってPOPsの意図的な使用は行っておりません。

POP宣言書

放射性物質宣言書

放射性核種(または放射性物質)は、原子核が不安定な化学物質の一種です。放射性崩壊に伴う放射線の放出は、生物にとって非常に有害です。TRACO Electronic Company Ltd.では、製品の製造に当たって放射性物質の意図的な使用は行っておりません。

放射性物質宣言書

規格と指令
医療製品
  • IEC/EN/ES 60601-1 3、2 x MOPP(患者保護手段)を対象とする発行部分
  • ISO 14971準拠リスク管理
  • IPC-A-610 クラス 3
  • EMCエミッション IEC 60601-1-2第4版準拠
  • ISO 13485準拠品質管理
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • EN55032準拠EMC(電磁両立性)
  • ErP指令(ErP指令)
鉄道用途関連製品
  • EN50155 鉄道認可
  • EN61373 衝撃と振動に対する準拠性
  • RIA 12 サージフィルター準拠
  • EC/DE/UL 60950-1
  • IEC/DE/UL 62368-1
  • EN 45545-2
  • RIA 12, NF F 01-510
工業およびオートメーション関連製品
  • IEC 61000-6-2工業環境におけるイミュニティ規格準拠
  • IEC/DE/UL 60950-1
  • IEC/EN/UL 62368-1 (選抜製品)
  • ATEX(選抜製品)
  • UL HazLoc (選抜製品)
  • UL 508 (選抜製品)
  • UL 130
  • EN 50178
ビルテクノロジー関連製品
  • EN 60335-1準拠家庭用電源
  • ErP指令準拠のスタンバイ時低電流消費
  • EN60335
  • IEC/DE/UL60950-1
  • IEC/DE/UL62368-1
感湿レベル

TRACOPOWERの全表面実装部品(SMD)は、製品が感湿レベル(IPC/JEDEC J-STD-020D.1)までJ-STD-033Bに準拠して取り扱うことを条件として、無鉛リフローソルダープロセスに関して認証されています。

静電放電宣言

Traco Powerの製品は非ESD材料として取り扱い可能です。

ESD宣言