Recherche par secteur
Rechercher
Story
Carrière
Vente directe et distributeur
Europe
Find out moreAmérique
Find out moreAsie / Pacifique
Find out moreMoyen-Orient
Find out moreAfrique
Find out more
Ce Code de conduite définit les exigences de base que Traco Electronic AG définit pour elle-même et pour ses filiales pour sa responsabilité envers les groupes d’intérêts et l’environnement. Traco Power se réserve le droit de modifier les exigences du Code de conduite sous réserve de modifications raisonnables du programme de conformité de Traco.
Les produits de TRACO POWER ne sont soumis ni aux restrictions ITAR ni aux contrôles en vigueur pour l’exportation conformément à l’arrangement de Wassenaar aux armes conventionnelles et biens et technologies à double usage.
En tant qu’exportateur suisse, TRACO Electronic AG est soumis au droit et aux réglementations suisses. Les produits de TRACOPOWER ne sont pas livrés aux pays et organisation frappés par un embargo selon les dispositions suisses régissant l’export.
Tous les sites de production de TRACOPOWER ainsi que ses sous-traitants sont sélectionnés avec pour préalable leur certification selon l’ISO 9001 et l’ISO 14000 et un état de la technique le plus récent, sans oublier la conformité aux directives européennes et normes mondiales en vigueur en matière de contrôle de la qualité et de respect de l’environnement.
Tout Traco Power se conforme à l'ensemble de la législation environnementale applicable et aux engagements en matière de durabilité.
La qualité est la base du succès du groupe Traco Power et est donc l'une des considérations les plus importantes au plus haut niveau au sein de nos entreprises.
Traco Electronic AG établit une déclaration CE pour les alimentations électriques qui relèvent de la directive Basse tension (2014/35/UE) ou de la directive CEM (2014/30/UE) ou de la directive ATEX (2014/34/UE) ou de la directive RoHS (2011/65/UE) de l’Union européenne.
Nouveau : les déclarations de conformité sont désormais disponibles pour chaque série et téléchargeables sous la section "Documents supplémentaires".
Le marquage UKCA (« UK Conformity Assessed ») est un nouveau marquage britannique utilisé pour les produits destinés au marché de la Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse). Il s’applique à la plupart des marchandises pour lesquelles le marquage CE était auparavant requis.
Nouveau : les déclarations de conformité sont désormais disponibles pour chaque série et téléchargeables sous la section "Documents supplémentaires".
En règle générale, les produits TRACOPOWER ne relèvent pas de la directive REACH. Déclaration:
En juillet 2006, TRACO POWER a décidé et mis en place avec succès la production de toutes ses alimentations électriques et convertisseurs CC en totale conformité avec la directive européenne RoHS relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/EC). Seuls en sont exclus les produits qui ont été retirés du programme de vente (produits obsolètes).
La directive RoHS européenne et la directive RoHS chinoise citent des substances et des MCV (Maximum Concentration Values) identiques.
La déclaration RoHS en vigueur de TRACO POWER est donc conforme à la directive RoHS européenne ainsi qu’à la directive RoHS chinoise.
Nous disposons de numéros de référence SCIP pour l’intégralité de notre gamme de produits. Les numéros de référence SCIP figurent (si applicables) sur les fiches de données des produits correspondantes ou bien sont disponibles à la demande. Pour plus de détails, veuillez consulter la déclaration suivante :
Même si TRACO Electronic Company Ltd. n’achète pas directement les minéraux comme le zinc, le tungstène, le tantale ou l’or, nos pratiques éthiques nous engagent à respecter entièrement toutes les lois et réglementations applicables en la matière.
Bien que TRACO Electronic Company Ltd n’achète directement aucun cobalt ou micas minéraux, nous nous engageons à respecter des pratiques éthiques et une parfaite conformité à toutes les lois et réglementations en vigueur.
Politique et déclaration exhaustive d’utilisation des minéraux
La Proposition 65 de Californie protège les sources d’eau potable de cet état de la contamination par des substances chimiques connues pour provoquer le cancer, des malformations congénitales et des troubles affectant la reproduction. Elle impose aux entreprises d’informer les Californiens sur leur risque d’exposition à ces substances.
Tous les produits TRACO POWER sont conformes à la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA). Les détails sont disponibles dans la déclaration du fabricant suivante :
Bien que l’amiante soit généralement utilisée dans la construction, l’industrie lourde et la construction navale, de nombreuses entreprises ont également intégré cette substance dans les équipements ménagers courants. Les produits de TRACO Electronic Company Ltd sont fabriqués sans utilisation intentionnelle d’amiante.
Les substances appauvrissant la couche d'ozone sont des gaz d’origine industrielle qui détruisent l’ozone dès qu’ils en atteignent la couche. Les produits de TRACO Electronic Company Ltd sont fabriqués sans utilisation intentionnelle de substances appauvrissant la couche d'ozone.
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un groupe de produits chimiques persistants couramment utilisés dans de nombreux produits de grande consommation. Les produits de TRACO Electronic Company Ltd sont fabriqués sans utilisation intentionnelle de PFAS.
Les polluants organiques persistants (POP) portent gravement atteinte à la santé et à l’environnement. Les produits de TRACO Electronic Company Ltd sont fabriqués sans utilisation intentionnelle de POP.
Les radionucléides (ou substances radioactives) constituent une classe de produits chimiques dont le noyau atomique est instable. La désintégration radioactive est particulièrement dangereuse pour les organismes vivants. Les produits de TRACO Electronic Company Ltd sont fabriqués sans utilisation intentionnelle de substances radioactives.
Tous les produits montés en surface (SMD) de TRACOPOWER qualifient pour le processus de brasage Reflow sans plomb à condition que le produit soit traité conformément à la norme J-STD-033B jusqu’à son degré de sensibilité à l’humidité (IPC/JEDEC J-STD-020D.1).
Les produits de Traco Power peuvent être traités comme produits NON-ESDS.